屋外ワイヤレスネットワークを強化する
オールウェィズ オン テクノロジーへの世界の依存度は高まり続けています。しかし、ワイヤレスネットワークに電力を供給する電気インフラは、私たちを妨げています。5G では、より多くのものが必要になります。RF 機器および周波数、無線およびリモート無線ユニット (RRU)、数十万個のスモールセル。老朽化した電力網からそれぞれに個々の電力に供給するのは高価すぎるため、ネットワークの信頼性を重大なリスクにさらすことになります。
変化に対応し、24/7 の可用性に対するユーザーの期待を満たすために、屋外ワイヤレスネットワークの電力供給、バックアップ、管理方法、および環境への影響を再評価する必要があります。それは、私たちが今いる場所、必要な場所、そしてよりスマートで将来性のある戦略を開発して、私たちをそこに導くことを意味します。
手間のかかる作業はコムスコープが行うため、心配の必要はありません。PowerShift をご紹介します。現在および将来のマクロおよびスモールセルネットワークに電力を供給する2つの革新的なエンドツーエンドのインテリジェント製品ファミリーです。
課題とチャンス
新しいマクロサイト設計により、新たな電力問題を生み出す
新しいマクロサイト設計により、タワーの上にある電源からさらに遠く離れた場所に、より多くの RF 機器を配置できるようになりました。これにより、電源から RRU への電圧降下が発生します。停電中は、予備電源が放電するにつれて電圧降下が変動するため、システムの信頼性にさらなるリスクが生じます。
各 RRU に適切な DC 電力を供給し、電力網がダウンしているときにバッテリーのバックアップを提供する最も信頼性が高く効率的な方法は何ですか?
![powershift-metro-flyer-cover-hero500](/globalassets/digizuite/931526-powershift-metro-flyer-cover-hero500.jpg?w=400&h=203&mode=crop)
スモールセル電力問題に対するインテリジェントソリューション
今日の 5G スモールセルの高度な機能は、電力要件の増加をもたらしますが、信頼性に対する顧客の期待は、グリッドがダウンしているときでも、ほぼ完璧なアップタイムを要求します。数千個のスモールセルを使用して、高速、効率的、再現性のある方法で各セルに電力を供給し、バックアップするにはどうすればよいですか?
コムスコープを選ぶ理由
エンドツーエンドのエクスペリエンス
コムスコープは、その幅広い幅広い実績により、マクロおよびスモールセルネットワークの両方を最適化するエンド・ツー・エンド・ソリューションを提供します。
グローバルな存在感
グローバルな製造、流通、およびサポートにより、いつでもどこでも必要なソリューションと専門知識にアクセスできます。コムスコープにお任せください。
信頼できるアドバイザー
40 年以上にわたる実績を持つコムスコープは、ワイヤレスネットワーク設計とソリューションにおいて最も信頼されている名前の 1 つです。
持続可能なソリューション
コムスコープの環境に対する継続的な取り組みにより、EcoVadis から 5 回連続で金メダルを獲得し、私たち全員がホームと呼ぶ世界に変化をもたらしました。
参考資料
![oMHeZA3A4GUcB8ZuPdzfBB](https://play.vidyard.com/oMHeZA3A4GUcB8ZuPdzfBB.jpg?play_button=1)
PowerShift Macro をご紹介します。最適化された RRU 電力を提供する動的電圧調整
ビデオ
事業者が事実上あらゆる RRU 構成または展開(高密度、大容量、増分成長、高電力、コスト効率など)の多様な電力ニーズを最適化できるように、マクロネットワーク向けの PowerShift ソリューションの完全な製品ライン。
PowerShift Metro
ビデオ
このビデオを再生して、屋外のスモールセル ネットワーク用の分散型電源、ファイバー、バッテリー バックアップ用の完全型エンド・ツー・エンド・ソリューションについて学んでください。
![nTw7djAfZyQFrddJ3SVSaA](https://play.vidyard.com/nTw7djAfZyQFrddJ3SVSaA.jpg?play_button=1)
![powershift-metro-flyer-cover-hero500](/globalassets/digizuite/931526-powershift-metro-flyer-cover-hero500.jpg)
PowerShift Metro:スモールセル ネットワークに電力を供給する、よりスマートで簡単な方法
ファクトシート
屋外スモールセル ネットワーク向け Powershift Metro、分散型電力およびファイバーソリューションの概要
スモールセル ネットワーク高密度化に関する課題と機会
エディトリアル ウェビナー:
このウェビナーでは、事業者とそのパートナーがネットワークを密集化するための課題に取り組み、計画をどのように立てているかについて見ていきます。