コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 31
将来に備えて最高性能のホームネットワークの構築を望むユーザー向けに、新たなオプションが加わりました。先日、コムスコープは ARRIS SURFboard S33 DOCSIS 3.1 マルチギガビット ケーブルモデムを発売しました。このブログでは Mario Mejia が、複数のオンラインゲームセッションを中断することなくホストしながら、複数の 4G Ultra-HD ビデオをストリーミングできる、新しいユニットについて取り上げます。
誰もがホームネットワークがかの恐るべき「バッファリング」という言葉を表示することなくスムーズに稼働することを望んでいます。コムスコープの ARRISSURFboard Central アプリを使用することで、ユーザーはどこからでもホームネットワークを管理、最適化できます。Ronen Stern が本ブログでこれらの機能について紹介します。
お子様が画面に向かっている時間を管理するのに適切なアプリをお探しですか?新しい SURFboard Central アプリの発売により、ペアレンタルコントロールが簡単になります。Ronen Stern がその機能について、このブログで説明します。
テレワーク人口が増加し、接続に対する競争が激しさを増すにつれて、私たちのネットワーク、そして時には自分たちの忍耐力までもますます試されるようになってきています。この問題をよく理解しているコムスコープの最高技術責任者、Morgan Kurk が今般の状況を踏まえながら、接続に関するいくつかのヒントをお教えします。
当社の新製品、ARRIS SURFboard mAX™ Wi-Fi® システムについて、当社はいくつか大胆な発言をしてきました。すなわち、これらのシステムは市場で最高の製品だということです。しかし、どう最高なのでしょうか?The short answer is unmatched speed, range, and capa..
バーベキューパーティを催しているとします。Your guests are hanging out in the yard and in all sorts of spots that were beyond the reach of your old Wi-Fi network… before you got the new ARRIS SURFboard mAX™ mesh Wi-Fi.
If you haven’t purchased already, visit Amazon, Best Buy, Walmart or SURFboard.com now
ビームフォーミングで、Wi-Fi® をスピードアップすることができます。
概説された手順がうまくいかず、ARRIS SURFboard® 製品を所有している場合は、カスタマー サービスチーム(877-466-8646)までご連絡ください。デバイスをレンタルしている場合は、ケーブル プロバイダーに直接お問い合わせください。