コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 37
3.7 GHz サービス(C バンド)のオークションが間近になるにつれ、参加者は入札戦略をまとめ、周波数帯の既存事業者に対するデューデリジェンスを確実に実施しています。しかし入札者は、オークションでライセンス購入価格以外にどのような移行費用が発生するか、正確に把握しているのでしょうか?本ブログでは Joanna Lynch がこの疑問や、その他の疑問に回答します。
「Wi-Fi ローミングとは?」ブログシリーズのパート 2 では、コムスコープの Matt Melester が、コムスコープが Cosco の Open Roaming および Google の Orion プラットフォームを支持する理由、そしてこれらのプラットフォームが Wi-Fi 業界と当社のお客様に提供する可能性について説明します。
最近 Google が起動した Orion WiFi により、OpenRoaming のトピックに再びスポットライトが当てられるようになりました。OpenRoaming とは何か、そしてなぜ注目に値するのでしょうか?このシリーズのパート 1 では、Matt Melester が Wi-Fi ローミングとそのテクノロジーの採用に尽力しているプレイヤーたちについて説明します。
今年、北米で最大規模の高等教育イベントである EDUCAUSE では、コムスコープが注目のスマートキャンパスのトレンド情報について、4 つの仮想会場を提供します。Richard Nedwich のブログを読んで詳細をご確認ください
オープン RANの根本的な基盤は、さまざまなベンダーによって製造されたコンポーネント無線機器間の相互運用性を保証するためのオープンな方法での無線インターフェイスの規格化です。Kevin Linehan がこのブログで詳細について説明します。
CBRS は Part 90Z よりも 100MHz 多い周波数へのアクセスを提供するため、一部の地域では Part 90Z の既存の混雑を解決するために使用することができます。Part 90Z ライセンスは 2020年10月 から期限切れが始まりますので、ライセンス保持者は今すぐ移行計画を開発および施行する必要があります。Rashid Bhatti と Mark Gibson が本ブログで説明します。
コムスコープのプロフェッショナルサービスチームは、将来のネットワークの設計と管理から、これらの複雑なプロジェクトの実装、検証、自動化に至るまで、最も大きく、最も大胆なネットワークシフトを滞りなく実現します。プロフェッショナルサービスについての詳細と、このサービスがお客様を支援する方法をご説明します。
本ブログ記事では、Mark Gibson が Wireless Infrastructure Association が最近発行したホワイトペーパー「The CBRS Opportunity」についてまとめます。
5G が世界中で始動しましたが、これはまだ初期の段階に過ぎません。この技術の可能性を最大限に引きだすために、ネットワーク運営会社がすべきことはまだたくさんあります。このブログでは、Morgan Kurk が 2020 年はネットワーク運営企業が 5G を実現するためにさまざまな準備をしていく年になると説明しています。