コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 34
Digital Divide のブリッジは、2023 年に向けて引き続き重要な課題ですが、まだやるべきことがたくさんあります。ネットワークプロバイダー各社は、この格差を埋めるために今後も政府機関と緊密に提携していく予定です。共に協力し合うことで、すべてのユーザーにブロードバンドを提供するという目標を実現できます。
C バンドオークションは、モバイル事業者に多くの新しい機会をもたらし、急速に高まりつつあるネットワーク容量、スペクトル効率、5G 移行要件の需要に対応します
2021 年になっても世界中の 5G ネットワークの展開を高速化し続ける事業者たちの尽力は続いており、同時に政府はより多くのユーザーとデータに対応するために、追加の周波数を利用可能にしています。このブログでは、Mike Wolfe が 2021 年の 3 つの屋外ワイヤレスネットワークのトレンドについて詳しく説明します。
新型コロナ感染症 (COVID-19) の世界的感染流行の影響は、生活のあらゆる分野に及んできています。そして、多くの人が隔離生活を強いられているなか、大型施設やキャンバスはこの時勢に対応すべく新たな課題にさらされています。このブログでは、Ben Cardwell が、2021 年に予想されるビル ネットワークとキャンパス ネットワークに影響を与えるキートレンドについて見ていきます。
「Wi-Fi ローミングとは?」ブログシリーズのパート 2 では、コムスコープの Matt Melester が、コムスコープが Cosco の Open Roaming および Google の Orion プラットフォームを支持する理由、そしてこれらのプラットフォームが Wi-Fi 業界と当社のお客様に提供する可能性について説明します。
最近 Google が起動した Orion WiFi により、OpenRoaming のトピックに再びスポットライトが当てられるようになりました。OpenRoaming とは何か、そしてなぜ注目に値するのでしょうか?このシリーズのパート 1 では、Matt Melester が Wi-Fi ローミングとそのテクノロジーの採用に尽力しているプレイヤーたちについて説明します。
5G ネットワークのロールアウトが加速し、既存の 4G ネットワークに対する圧力が増えるにつれて、バックホールネットワークに対する需要がかつてなく上昇しています。このブログでは、Jim Syme が、5G ネットワークのロールアウトが加速するにつれ、いかに E-Band が増加するマイクロ波容量の需要に対応する助けとなるかについて説明します。
オープン RAN はさまざまな展開モデルおよび戦略にわたる 5G の世界的な可用性を加速しています。このブログでは Colin Bryce がオープン RAN パラダインにおけるタワートップインフラの重要性を探ります。
オープン RANの根本的な基盤は、さまざまなベンダーによって製造されたコンポーネント無線機器間の相互運用性を保証するためのオープンな方法での無線インターフェイスの規格化です。Kevin Linehan がこのブログで詳細について説明します。