コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 24
今や、帯域幅需要の増加と高品質のブロードバンドへのアクセスが不可欠になっています。サービス・プロバイダーにとっての問題は、次世代ネットワークを構築する時期ではなく、どの投資を行うか、それを迅速かつ効率的に導入する方法、そして新しいインフラストラクチャを設計、インストール、保守する方法です。
分散型アクセスアーキテクチャ (DAA) はヘッドエンド機能とネットワーク機能を分散化・仮想化することによりケーブルネットワークの進化を実現します。DAA に関する詳細と、分散アーキテクチャが最新のネットワークの改善にどのように役立つかをご覧ください。
10G は今や現実となりつつあります。コムスコープの Alper Turken が、J:COM が 10G ブロードバンドを国内の住宅および企業顧客全体に供給できるようにする世界初の商用仮想化 10G 導入について語ります。
「Wi-Fi ローミングとは?」ブログシリーズのパート 2 では、コムスコープの Matt Melester が、コムスコープが Cosco の Open Roaming および Google の Orion プラットフォームを支持する理由、そしてこれらのプラットフォームが Wi-Fi 業界と当社のお客様に提供する可能性について説明します。
最近 Google が起動した Orion WiFi により、OpenRoaming のトピックに再びスポットライトが当てられるようになりました。OpenRoaming とは何か、そしてなぜ注目に値するのでしょうか?このシリーズのパート 1 では、Matt Melester が Wi-Fi ローミングとそのテクノロジーの採用に尽力しているプレイヤーたちについて説明します。
DOCSIS 4.0 によって、ケーブル業界は遂にマルチ・ギガビット・ブロードバンド配信の将来を設計するための仕様を手に入れましたが、そのプロセスはまだごく初期の段階です。このブログでは、Tom Cloonan が DOCSIS 4.0 が事業者や消費者にとってどのような意味を持つのかについて説明します。
オープン RANの根本的な基盤は、さまざまなベンダーによって製造されたコンポーネント無線機器間の相互運用性を保証するためのオープンな方法での無線インターフェイスの規格化です。Kevin Linehan がこのブログで詳細について説明します。
コムスコープのプロフェッショナルサービスチームは、将来のネットワークの設計と管理から、これらの複雑なプロジェクトの実装、検証、自動化に至るまで、最も大きく、最も大胆なネットワークシフトを滞りなく実現します。プロフェッショナルサービスについての詳細と、このサービスがお客様を支援する方法をご説明します。
ブロードバンド・ネットワークの未来は 10G ですが、2020 年の最もエキサイティングな開発は、世界中のネットワークにもたらされる速度、容量、効率の現実世界での改善です。このブログでは、Tom Cloonanが、オペレーターがネットワークを管理し、消費者がブロードバンドを体験する方法を、有意に改善する4つの主なトレンドについて語っています。