ネットワーク容量の向上とワイヤレスの範囲を拡張することにより、屋内および屋外のデータ通信量の需要をより的確にサポートします。
すべての製品を表示
HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ネットワークの拡張や新しい技術の導入に合わせて、柔軟性、拡張性、機能性を提供します。
コムスコープのプレミアム構造サポートソリューションは、構造を強化し、アンテナの性能を最適化します。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
マイクロセルサイトとピコセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE や 5G の展開をサポートします。
マクロセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE と 5G の展開とワイヤレスバックホールをサポートします。
エンタープライズネットワーク
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
コムスコープは通信技術の限界を押し上げ、世界で最も先進的なネットワークを構築しています。当社の社員およびソリューションは、地球規模で接続性の見直し、今日の課題の解決、そして来たるべきもののニーズに応える革新を図っています。
詳細
コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
Articles found: 10
You can make your buildings more efficient. One way to accomplish this is through network architecture. In this blog, Alamuri Sitaramaiah, explains how network managers can make building more efficient with a Universal Connectivity Grid.
Power over Ethernet (PoE) is a widely recognized as a cost-effective solution for powering a variety of data networking and intelligent building devices. PoE continues to expand rapidly with over 100 million ports installed already. In today’s blog post, Masood Shariff discusses recent developments in PoE which may impact deployments in the enterprise.
The C-RAN architecture is the future of the wireless network and should be seen as a precursor to 5G. But what is C-RAN? In today’s blog post, Mike Wolfe explains that the term has a couple of different meanings, standing for both “centralized” radio access network (RAN) and also “cloud-based” RAN. This post is the latest in the CommScope Definitions blog series.
Remote electrical tilt (RET) is a unique base station antenna capability that enables operators to make adjustments to their networks remotely without having to climb up a cell tower and move antennas physically. A smart bias tee is part of a RET system, and an innovative way to implement the smart bias tee is to have it built directly into the antenna. Rob Cameron explains the technical details in today’s blog post.
Hybrid fiber coax is used by multi-system operators to transport content via quadrature amplitude modulation over RF. It’s all connected into a cable modem or a set-top-box. But what does that mean?
Not long ago, Ruckus Wireless was acquired by Brocade. This started our new adventure to build a stronger presence at the Network Edge with tight integration of the ICX family of switches and an even
Microwave antennas have emerged as a great option for long-distance communications. This technology finds is roots in other historical communications inventions. If you want to learn more about microwave fundaments, James Donovan explains that the Infrastructure Academy has a course designed especially for you.
The world telecommunications cabling infrastructure standards continues to evolve. The new European standard series EN 50600-x is scheduled to be completed early this year. In this blog, Hans-Jürgen Niethammer provides a summary of his white paper that covers two aspects that are vital to understanding the new standard series.
Today, we opened a new, multi-million dollar R&D and Operations center in Bangalore, India, dedicated to innovation for our customers worldwide. The Ulsoor, Bangalore site – which houses a...