ネットワーク容量の向上とワイヤレスの範囲を拡張することにより、屋内および屋外のデータ通信量の需要をより的確にサポートします。
すべての製品を表示
HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ネットワークの拡張や新しい技術の導入に合わせて、柔軟性、拡張性、機能性を提供します。
コムスコープのプレミアム構造サポートソリューションは、構造を強化し、アンテナの性能を最適化します。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
マイクロセルサイトとピコセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE や 5G の展開をサポートします。
マクロセルサイトを近代化し、容量を拡張し、LTE と 5G の展開とワイヤレスバックホールをサポートします。
エンタープライズネットワーク
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
コムスコープは通信技術の限界を押し上げ、世界で最も先進的なネットワークを構築しています。当社の社員およびソリューションは、地球規模で接続性の見直し、今日の課題の解決、そして来たるべきもののニーズに応える革新を図っています。
詳細
コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
Articles found: 18
Enterprises need stronger, more flexible connectivity between employees, customers, devices, and applications. Converged 5G networks can help.
CommScope's super-efficient low-loss technology can help wireless operators boost coverage or reduce energy use as needed.
Operating 1.8 GHz CommScope® ESD nodes in a 1.2 GHz network
The rapid evolution of technology available to enterprises will take many different forms--and require some different strategies to fully leverage these capabilities.
AI is changing the data center landscape, both in what it can do and what it demands. Here are four ways that better efficiency can help bring it all together in 2024 and beyond.
Operating 1.8 GHz CommScope® ESD amplifiers in a 1.2 GHz network
Rural broadband is a public good and a national priority--and service providers can make it reality with strong solutions vendor support.
Mike Wolfe shares his insights on what measures we could see throughout this year that will reduce costs at 5G sites and new business use cases that will drive the need for 5G.
CommScope's Guy Sucharczuk is diving into some 2024 trends on current DOCSIS 3.1 networks, node PON and virtual CMTS that will evolve and optimize cable operators networks to drive fiber to the home.