ネットワーク容量の向上とワイヤレスの範囲を拡張することにより、屋内および屋外のデータ通信量の需要をより的確にサポートします。
すべての製品を表示
HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ネットワークの拡張や新しい技術の導入に合わせて、柔軟性、拡張性、機能性を提供します。
コムスコープのプレミアム構造サポートソリューションは、構造を強化し、アンテナの性能を最適化します。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
可能性を推し進める幅広いソリューションの詳細をご覧ください。
詳細
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
コムスコープは通信技術の限界を押し上げ、世界で最も先進的なネットワークを構築しています。当社の社員およびソリューションは、地球規模で接続性の見直し、今日の課題の解決、そして来たるべきもののニーズに応える革新を図っています。
コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 103
モノのインターネットは、エッジに向けた標準化と業界のトレンドを推進しています。このブログでは、James Young がいくつかの質問にまだ答えが出ていないことを述べています。
ハイパースケーラーやマルチテナント型データセンター、大企業の IT 部門、およびサービスプロバイダーたちは、ファイバーが広告どおりに機能することをどのように確認できるのでしょう?その答えは、ファイバーのキャラクタリゼーションです。このブログでは、Greg Rundle が手持ちのファイバーが本当に必要なファイバーであることを確認する 4 つの便利なステップについて説明します。
優れたケーブル管理戦略の開発には、さまざまな落とし穴が潜んでいます。このブログでは、Mike Cooper が、優れたケーブル管理戦略は、適切におこなわれていれば、現在のケーブルプラントの高い使用可能性を維持するだけでなく、ネットワークの拡張とアップグレードをより高速かつ信頼性の高いものにするテンプレートを提供できると説明しています。
ブロードバンド・ネットワークの未来は 10G ですが、2020 年の最もエキサイティングな開発は、世界中のネットワークにもたらされる速度、容量、効率の現実世界での改善です。このブログでは、Tom Cloonanが、オペレーターがネットワークを管理し、消費者がブロードバンドを体験する方法を、有意に改善する4つの主なトレンドについて語っています。
2020 年に向けて、より新しいテクノロジーとより成熟したテクノロジーの両方を採用した結果が、データセンターで形になり始めています。このブログでは、John Schmidt が今年のデータセンター市場に関する予測、上位 3 つについて挙げています。
Wi-Fi APs need proper balancing to account for the number of connected devices using the wireless network. It’s important to know how many APs to use.
There are three areas IT and OT teams can collaborate when installing an IoT network include office space planning, building access and environmentals.
IT is about maximizing services and minimizing risk of downtime. Ruckus has built products that minimize risk without sacrificing new capabilities.
Properly tuned, an R730 AP in every class can provide an outstanding WLAN network. There are things can be done to tune APs for the best performance.