ネットワーク容量の向上とワイヤレスの範囲を拡張することにより、屋内および屋外のデータ通信量の需要をより的確にサポートします。
すべての製品を表示
HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ネットワークの拡張や新しい技術の導入に合わせて、柔軟性、拡張性、機能性を提供します。
コムスコープのプレミアム構造サポートソリューションは、構造を強化し、アンテナの性能を最適化します。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
可能性を推し進める幅広いソリューションの詳細をご覧ください。
詳細
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
コムスコープは通信技術の限界を押し上げ、世界で最も先進的なネットワークを構築しています。当社の社員およびソリューションは、地球規模で接続性の見直し、今日の課題の解決、そして来たるべきもののニーズに応える革新を図っています。
コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 71
Ruckus CBRS LTE AP により、ビルの所有者と管理者はプライベート LTE ネットワークをより簡単に導入し、高品質のサービス (QoS) を確保できるようになっています。For service providers, Ruckus CBRS access points provide cost-effective LTE for in-building and outdoor coverage – with more capacity for areas with heavy data traffic.
Dogs are fiercely loyal and known to go to extremes for the benefit of the pack. When we face difficult situations, we will always do the right thing for our partners. The Ruckus Wireless dog logo represents the troublemaker in the industry with the scars inflicted by our competition to prove it.
The new release of Ruckus Cloud Wi-Fi, which is a cloud based networking solution includes: Dynamic Pre-Shared Keys (DPSK), Third-Party Captive Portal Support, AP Groups and SSID per Radio, AP LAN Port Settings – H510 and H320 and T310 Outdoor Access Points.
The Wi-Fi Alliance uses independent Authorized Test Laboratories that have to earn their own accreditation as testing labs. WI-FI CERTIFIED is given to vendors that pass a specific set of tests to confirm interoperability with other devices that also conform to the same standard. All Ruckus APs are WI-Fi- CERTIFIED.
Over 95% of ARRIS set-top and small network equipment products complied with the EU and US energy efficiency voluntary agreements. ARRIS manufactured more than 50% of all small network equipment model..
This week, we announced two strategic leadership appointments: Germán Iaryczower, as ARRIS's new SVP & GM, DOCSIS CPE business, and Marcos Takanohashi, as our new SVP, Sales for Caribbean and Lati..
With rapid IT and mobile growth occurring across federal agencies, learn more about what Ruckus + ARRIS mean for our federal partners.
By Bob Stanzione, Executive Chairman Throughout our history, ARRIS has driven many of the technological leaps that now power people's digital worlds. We have long understood how our innovations, and i..
Tim Gropp is the ARRIS Senior Vice President of Sales for Canada Cable, leads ARRIS Sales in Japan, and he is one of the newest members of the 2017 class of Cable TV Pioneers. The Cable Pioneers organ..