HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての製品を表示
すべての BABA 準拠製品を表示
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
屋内ネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保。
屋外ネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
ブロードバンド銅線ネットワークを最適化し、寿命を延ばします。
エンタープライズ、MTDC、サービスプロバイダー、またはハイパースケールデータセンター向けのファイバー容量を迅速に拡張できます。
銅線およびファイバーの構内配線と自動管理により、信頼性の高いビル接続基盤を構築します。
コムスコープは、米国連邦政府機関向けにスケーラブルで安全なネットワークインフラストラクチャーソリューションを提供し、優れたパフォーマンスと信頼性を保証します。
柔軟な FTTX アプローチにより、ネットワークのフットプリントとパフォーマンスを拡張します。
既存のインフラを、パフォーマンス、市場投入時間、コストの要件を満たすハイブリッドファイバー同軸アクセスネットワークに進化させます。
可能性を推し進める幅広いソリューションの詳細をご覧ください。
詳細
CommScope 製品を容易に検索、指定、注文、および追跡できる CommScope の専用ツールをご覧ください。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。 始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 959
セルラートラフィックの約 80% は屋内で生成されたものです。それにもかかわらず、屋内のセルラーカバレッジと容量は長年制限されたままの状態です。Senza Fili の Monica Paolini がこのゲストブログで説明します。
連邦通信委員会による Wi-Fi への 6GHz 帯の割り当ては Wi-Fi における真の歴史的な瞬間です。そして、これは今後何十年にもわたりコネクティビティの世界に影響し続けることでしょう。このブログでは Charles Cheevers が Wi-Fi 6E のメリットについて説明し、2020年4月24日の Wi-Fi NOW の特別ウェビナーでのプレゼンテーションを披露します。
コムスコープのフィールドアプリケーション チームは、今日の課題と明日のネットワーク向けのグローバル トレーニングを提供しています。Mark Alrutz がこのブログで説明します。
コムスコープは、 LAN と WLAN インフラストラクチャを再使用して IoT アクセスネットワークの作成を簡素化する RUCKUS IoT スイートで、「今年の IoT センサー企業」賞を獲得しました。Aharon Etengoff がこのブログで説明します。
サービスプロバイダーは、何年にもわたり田舎に固定型ワイヤレスアクセス技術を展開してきましたが、このサービス展開の設置はサービスプロバイダーにとって複雑かつ高価で、時間を要するものです。このブログでは、Paul Baker が、5G と屋内の消費者が設置した自宅用ホームゲートウェイが、至るところでいかに量産市場向けブロードバンドサービスのために固定型ワイヤレスアクセス技術を適用しているかについて説明します。
10G ブロードバンドの大々的な登場は本物の到来か、それともよくある誇大広告か。マーケティング・グローバル・キャンペーン・マネージャー、Katy Moses がこのブログ記事で説明します。
The Channel Company のブランド CRN® は、Jeanette Lee と Kristen (Shumate) McDowell を同社の栄誉ある 2020 Women of the Channel リストに加えました。Stephen Kowal がこのブログで説明しています。
このブログシリーズのパート 2 では、Lakshmi Nagaranjan がサービスインシデントの優先順位付けと、インシデント分析の非監督型機械学習について語ります。
インシデント検出、優先順位付け、影響範囲の特定は、ネットワーク分析のための 3 つの重要なエリアです。Lakshmi Nagarajan が、2 部構成のブログシリーズのパート 1 の記事でその詳細を説明します。