HFC ブロードバンドネットワークを進化させ、高速データ需要に加えて、低遅延、セキュリティ、大容量化のニーズに応えます。
すべての製品を表示
すべての BABA 準拠製品を表示
屋内外のネットワークに対する優れた保護、信頼性、拡張性を確保します。
同軸、ファイバー、および組み合わせのオプションなど、さまざまなケーブルアセンブリにより、最適な高速性能を実現します。
ケーブル管理のオプションで、データセンター、建物内貫通路、通信クローゼットなどの整理を支援します。
お客様のニーズに合わせてカスタマイズされた高品質なケーブルで、高速ネットワークを構築することができます。
優れた性能と信頼性を実現するために、使いやすいコネクタおよびコンポーネントを取り揃えています。
銅線およびファイバーネットワークの最前線では、技術的かつ機能的な要件を満たしつつ、美観にも配慮しています。
分散アンテナシステム (DAS )と小型セルでセルラーサービスの範囲を拡大し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けにプライベート・ワイヤレスネットワークを導入します。
屋内外を問わず、データおよび配電を展開、整理、管理することができます。
ネットワークの拡張や新しい技術の導入に合わせて、柔軟性、拡張性、機能性を提供します。
ツールやアクセサリーを活用し、屋内外での設置やメンテナンスを迅速かつ簡単に行うことができます。
HFC ネットワークとケーブルネットワークを介して高品質のビデオサービスを提供します。
コムスコープは、中央局 (CO) とデータセンターのイノベーションの統合をリードしています。当社は電気通信、ケーブルテレビプロバイダー、ワイヤレスネットワークにわたる、光ファイバー、ハイブリッドファイバー同軸(HFC)、銅線ネットワークにおける広範な実績を活かし、運用効率を向上させる革新的なソリューションを提供しています。
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
見つかった記事: 967
電気通信機器業界のリーダーらによって最先端のテクノロジーが開発され、増加するブロードバンドプロバイダーのあらゆる媒体とネットワークの最適化が進んでいますが、帯域幅レートとネットワークのコストの問題は、今でもコスト削減やこうした技術が生み出す効率性に勝る存在となっています。このブログでは、コムスコープの Thomas Leblanc と Walker and Associates の Trey Hall が登場し、ネットワーク事業者の収入源を多様化することで彼らの帯域幅へのニーズへの対応と財務面における危機的状況の回避を可能にしている新しい住宅用ブロードバンド技術について解説します。
Continue to find the latest updates on the show here and be sure to follow us to receive real-time updates and news from the Expo floor via our Twitter handle @ARRIS.
As the Internet of Things puts more connected devices in the home – and as video streaming, virtual reality and future applications demand gigabit-plus bandwidth -- cable operators are evaluating new ..
1024-QAM enables a 25% data rate increase in Wi-Fi 6 (802.11ax) access points and devices. By varying both the phase and the amplitude of the radio waves, the technology improves spectral efficiency by incorporating more data into each transmission. This is crucial for consistently serving a large number of clients.
Join us at this year’s SCTE Cable-Tec Expo as ARRIS hosts “CBRS: The Future Is Here” at the Innovation Theater on Tuesday, October 23, from 1:30 pm to 2:00 pm. Citizen Broadband Radio Service (CBRS) ..
Written by Dennis Huang and Mark Hamilton Wi-Fi is rapidly exceeding its initial origins as a 'best-effort' wireless endeavor as it evolves into a deterministic networking technology that frequently m
IoT デバイスの増加に伴い、今日のビル内ネットワークは巨大な電源ニーズに対応できるよう設計されています。新しい基準と電力需要を満たすために、コムスコープが power over ethernet (PoE) ラボをつくり、企業が構内配線ソリューションで電力試験を実施するのを支援する理由について、Jason Reasor が説明します。
In our continuing series of “CommScope Definitions,” we take a look at blockchain – what it is and how to use it. Turns out, it can be a handy business tool if used correctly.
消費者はデータサービスが大きく進化することを望んでおり、データセンター事業者はより速いネットワーク速度を叶える方法を模索し続けなければなりません。エンタープライズ向けデータセンターは既存の旧型アプリケーションをサポートしつつ、急激に成長するプライベートクラウド・プラットフォームへの対応にも備える必要があります。高速移行は、増大するデータを処理するネットワークを支援し、マネージャーが将来に向けてネットワークを整え、運営に必要な保証を得られるようお手伝いする技術です。このブログ記事ではコムスコープの Jodi Gunnufson と Graybar の David Eckell が、高速移行がいかに、複雑性に煩わされることなく今後の展開のためにネットワークを整備できるよう IT マネージャーを助けるか解説します。