給電型ファイバーが家庭教育にもたらす影響

大学生のお子さんをお持ちの場合は、おそらくこのことに同感されることでしょう。大学の規模からオンラインレビューやランキングまで、お子さんに最適な大学を選ぶための調査に細心の注意を払っても、多くの場合、大学選択の決定は、多くの場合、大学の訪問時にその場所から得た本能的な感覚に基づいて下されます。訪問時に車からまだ降りないうちにお子さんが「わあ、これに決めた」と歓声を上げたことを思い出されているかもしれません。

子供とつながる

子どもたちは、キャンパスに一歩足を踏み入れた瞬間から、直感すると言います。キャンパスの美学と全般的な雰囲気によって生み出されるもの第一印象が重要です。そして、その大学に落ち着いた後お、同じ変数が態度から学業成績まですべてに影響を与える可能性があります。「form follows function(形態は機能に従う)」に関する議論と、優れたキャンパス技術設計がどれほど大きな違いをもたらすかをご紹介します。

コネクテッド(スマート)キャンパスのコンセプトは、ここ数年で大きく成長しました。個々のビルを接続することや、高速の有線またはワイヤレス接続を大学寮内で確保することを超えて、はるかに進化しています。今日、接続されたキャンパスには、キャンパス全体を網羅するユビキタスなハイブリッド・ネットワークが備えられ、学生やスタッフを生活、仕事、学習のリソース、アプリケーション、システムに接続しています。

Wi-Fi を超えて

キャンパスネットワークは従来の IT ネットワークにとどまらず、Wi-Fi の提供以上の機能も備えています。また、屋外照明、キャンパス内のセキュリティ、Wi-Fi、携帯ベースのブロードバンドなど、あらゆる場所で行われるコラボレーション学習、キャンパス内の居住者を保護するための施設アクセス制御などの機能も搭載しています。

このような機能は、学生候補者、その家族、大学の職員にとって基本的な期待事項であると考えられています。同時に、環境美学は、テクノロジーをキャンパスに統合するという点で大きな役割を果たします。ヨーロッパと米国では、多くの学校が歴史的ランドマークと見なされています。これらの学校では、内部または外部のデザイン変更が、その美観および/または文化的完全性を守るために厳格なガイドラインに適合していなければなりません。IT インフラストラクチャーや新しい食堂施設など、どのような話題でも、形態は機能と同じくらい重要です。
PF-article-powered-fiber-diagram

目に見えない課題への挑戦

一部の IT アプリケーションでは、実質的に目に見えないインフラストラクチャーによる要求の厳しいパフォーマンス要件が、独自の課題を引き起こします。キャンパス全体の監視カメラ、Wi-Fi ホットスポット、屋外安全照明のネットワークは、学生とスタッフをつなぎ、保護する良い例です。

これらのシステムは、信頼性の高い高速データ接続とともに低電圧電力を必要とします。屋内では、PoE ネットワークを使用して、電力とデータ伝送を 1 本のケーブルに組み合わせることで、簡単に実現できます。しかし、PoE は 100 m までの距離に制限されています。屋外環境では、電源から最も遠いノードまでの距離は 1 マイル以上となる可能性があります。従来の PoE インフラストラクチャーを使用して数百エーカーの敷地をカバーすれば、長距離を行き交うために必要な PoE エクステンダを収納する数百個のポール取り付け型アクセスボックスがキャンパスに残ることになります。

しかし、十分な時間があれば、形態は常に機能に従う方法を見つけます。この場合、長距離の電力/データネットワークソリューションは、最大 2.6 km(1.56 マイル)離れたデバイスに確実に電力を供給し、接続できる、電源供給型ファイバーの形をとります。

キャンパス内の形態と機能の要件を満たすために、電源供給型ファイバーシステムがどのように使用されているかを知るには、テネシー大学ノックスビル校のインタラクティブ・ケーススタディをご覧ください。

違和感のないソリューション

これらの課題に直面しているのであれば、PoE やその他の方法など、さまざまなソリューションをすでにご検討であることは間違いありません。しかし、ノックスビルやその他の多くの学校、そして多くの空港、ホスピタリティ施設、その他の分散したキャンパスタイプの状況の経験から、電源供給型ファイバーはますます普及しつつあります。いかにうまく機能しているを目にすると、あなたも「わあ、これに決めた」と言うかもしれません。

PF-article-UT-image

「コムスコープは信頼できるパートナーとして、テネシー大学、ノックスビルのような高等教育キャンパス環境を未来につなぐことに関連する独自の課題や絶えず変化するニーズに取り組む手助けをしてくれる、信頼できるパートナーとして見ています。」

— Ben Rayfield
   テネシー大学、ノックスビル校

給電型ファイバー:ファクト ファイル

世界各地の企業およびキャンパスにおけるネットワーク展開において、給電型ファイバーがいかに主要なテクノロジーになったかをご覧ください。

詳細

最新情報を常に入手

エンタープライズソースを購読すると、新しい記事が投稿されたときに最新情報を受け取ることができます。

カテゴリ
記事