PoE の未来を牽引するものは?

2003 年のデビュー以来1、Power over Ethernet(PoE)は着実かつゆっくりと ITC ネットワークでその地位を確立してきました。初の PoE ソリューションは、データと電力を 1 本のケーブルに統合し、デバイスあたり最大 12.4 ワットを提供します。今日の PoE++ システムは、電力処理技術と業界標準の進歩によって強化され、最大 90 W の電力を供給でき、最新の電力を必要とするネットワークデバイスを操作できます。

ビル内外の両方で、よりアクティブなセンサー、デバイス、コントローラーが導入されるにつれ、PoE の重要性も拡大します。同時に、給電型デバイスの大半がネットワークのエッジに配備されており、急速に拡大しています。

しかし、PoE のより多くのデバイスに電力を供給する能力は、より大きな物語の 1 章にすぎません。一歩下がれば、ITC ネットワークが建物全体の重要な電力供給システムになったことがわかります。そのため、PoE は建物の運営に影響を与えます。一元的な UPS /バッテリーバックアップへのアクセスと管理を簡素化し、従業員の健康と安全を保護します。

これは PoE ストーリーの大きな記述であり、この進化するテクノロジーの次のフロンティアを表しています。これを念頭に置いて、PoE の未来を形作るトレンドと開発、そしてそれを設計し、信頼する人々を見てみましょう。

PoE-Opinion-article-pg-hero

IoT が PoE をエッジに

接続されたデバイスが、サイバー環境全体に拡大し続ける中、従来のコンピューティング/ストレージモデルは、膨大な量のデータを処理できなくなっています。しかし、PoE は高密度で広く分散されたネットワークをサポートするのによく適応されています。建物、キャンパス、スマートシティのいずれにおいても、電力とデータを 1 つの配線にまとめることによる時間とコスト上のメリットは魅力的であり、より持続可能な結果をサポートできます。リンク距離が長くなるにつれて、スイッチとエンドポイントの間に電源を投入するミッドスパンアプリケーションも探すようにしてください。

カテゴリー 6A の長期的なパワー

デバイスの位置がどこまで離れていても、ネットワーク設計者は、将来の広大な IoT/IIoT 環境をサポートする論理的な構内配線戦略が必要です。カテゴリー 6A イーサネットを組み込んだ技術である PoE++ は、非常に理想的なソリューションです。Cat 6A は、建物構造内の各フロアの特定のネットワークに分岐する水平配線ではすでに推奨されています。10G バックホール、拡張リーチ(338 フィート)、最大 100 W の電力処理をサポートするカテゴリー 6A-対応型 PoE++ は、スイッチから離れた場所にある高電力デバイスに最適です。

ほとんどの屋内 PoE が天井に設置されているため、ネットワーク管理者はよりアクセスしやすくなり、新しいデバイスのオンボーディングが容易になります。優れた設計の構内配線設計により、PoE ケーブル配線を短縮することで、ポートあたりの電力使用量を削減することもできます。

グローバルな互換性

PoE に関するもう一つのこととして、さまざまな地域の電力規格、プラグ・タイプ、デバイスとほぼグローバルに互換性があります。この技術は、110 ボルトまたは 220 ボルト(米国ベース)のシステム、および他の国でサポートされている 230 V 環境で使用できます。AC 周波数についても同じことが言えます。PoE は 50 ヘルツと 60 ヘルツをサポートしています。Wi-Fi、Bluetooth、BLE、Zigbee など、さまざまなワイヤレス技術と連携する機能を追加することで、ネットワーク管理者は、ネットワークシステムの接続、電源供給、サポートに関する統一された戦略を手に入れることができます。  

IT の継続的なグリーン化

過去 10 年間のデータ駆動型の洞察のおかげで、社会は電力消費の支配力を強めています。この認識により、エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)が生まれました。グリーン・イーサネットとも呼ばれるこの技術は、イーサネット・コンピュータ・ネットワーキングのツイストペアとバックプレーンの機能強化を活用して、データ活動の少ない時間帯の消費電力を削減します。これにより、ネットワークは既存の機器との完全な互換性を維持しながら、消費電力を最大 50 % 以上削減できます。2

ベストな時はまだ来ていない

PoE 技術は 2003 年から大きな進歩を遂げています。Guidehouse Insights の新しいレポートによると、PoE 市場は 2021 年の 1 億 1,380 万ドルから 2030 年末までに 6 億 1,490 万ドルに成長し、年平均成長率(CAGR)は 20.6 パーセントになると予想されています。3 市場の開発と普及を促進するトレンドに基づいて、コムスコープは PoE にとって最高となる年はまだ先になると示唆しています。

2003 年の発売以来、コムスコープはお客様が PoE の可能性を最大限に活かせるようなインフラストラクチャー戦略とソリューションの開発に投資してきました。その過程で、私たちはテクノロジーとそれがどこに向かっているかについての実務上の深い知識を蓄積してきました。この件について深く掘り下げるには、当社の新しい PoE ファクト・ファイルをご覧ください。

ネットワークがどこへ向かおうと、チャンスはあります。コムスコープはすでにそこにいます。

 
1Power over Ethernet—Wikipedia
2 802.3az: Power over Ethernet (PoE) へようこそ; Planet Technology USA, ブログ; 10,2020 年 11 月
3 市場データ:デジタルビル向けPower over Ethernet、ガイドハウス・インサイト、2021 年第 3 四半期

著者スポットライト

Ronna DavisRonna Davis
コムスコープ、市場開発リーダー

Ronna Davis は、ネバダ州に拠点を置くコムスコープのグローバル・エンタープライズ・エコシステム・リーダーです。彼女はコムスコープに 10 年以上勤務しています。Davis は現在の役割に加え、フィールド・セールスチームおよびグローバルパートナー組織でも役職を歴任しました。

パワー・オーバー・イーサネット (PoE):ファクト ファイル

Wi-Fi アクセス ポイントや IoT からビル内ワイヤレスに至るまで、PoE の機能は急速に拡大しています。御社の可能性を最大限に引き出すために、信頼できるインサイトを入手しましょう。

詳細

最新情報を常に入手

エンタープライズソースを購読すると、新しい記事が投稿されたときに最新情報を受け取ることができます。

カテゴリ
記事