コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 121
ネットワークが 5G および IoT のサポートを強化するにつれて、IT マネージャーはエッジとエンドユーザーの近くに機能と処理力を配備するニーズの増加への対応を重視するようになってきました。このブログ記事では、James Young が、データセンターの役割がいかに再評価されているかについて説明しています。
大型データセンターが 400G へと飛躍しつつある現在、ネットワーク管理者は多くの課題に直面し決断を迫られています。この 3 部構成のブログでは、コムスコープが高速化の背景にあるテクノロジーとトレンドについての当社の知見を紹介します。第 2 部では、Jim Young がデータセンターが高密度化とキャンパスアーキテクチャの課題にどのように対応しているかを紹介しています。
光ファイバーの最新の進化(間欠接着型テープなど)への適応は、決して複雑なプロセスではありません。このブログでは、Mike Cooper が間欠接着型テープの導入がスペースの節約にいかに効果的な方法かを説明します。
大型データセンターでは避けることのできない400G への飛躍に立ち向かい、ネットワーク管理者は多くの課題に直面し決断を迫られています。この 3 部構成のブログでは、コムスコープの James Young が高速化の背景にあるテクノロジーとトレンドについての当社の知見を紹介します。第 1 部では、光ネットワークモジュールの役割について見ていきます。
セルラートラフィックの約 80% は屋内で生成されたものです。それにもかかわらず、屋内のセルラーカバレッジと容量は長年制限されたままの状態です。Senza Fili の Monica Paolini がこのゲストブログで説明します。
連邦通信委員会による Wi-Fi への 6GHz 帯の割り当ては Wi-Fi における真の歴史的な瞬間です。そして、これは今後何十年にもわたりコネクティビティの世界に影響し続けることでしょう。このブログでは Charles Cheevers が Wi-Fi 6E のメリットについて説明し、2020年4月24日の Wi-Fi NOW の特別ウェビナーでのプレゼンテーションを披露します。
コムスコープは、 LAN と WLAN インフラストラクチャを再使用して IoT アクセスネットワークの作成を簡素化する RUCKUS IoT スイートで、「今年の IoT センサー企業」賞を獲得しました。Aharon Etengoff がこのブログで説明します。
このブログシリーズのパート 2 では、Lakshmi Nagaranjan がサービスインシデントの優先順位付けと、インシデント分析の非監督型機械学習について語ります。
インシデント検出、優先順位付け、影響範囲の特定は、ネットワーク分析のための 3 つの重要なエリアです。Lakshmi Nagarajan が、2 部構成のブログシリーズのパート 1 の記事でその詳細を説明します。