コムスコープと未来のネットワークを形作ることで接続を恒久化する。当社は地球規模で接続の見直しを進めています。有能なイノベーターからなる当社のダイナミックなチームに参加してください。業界で長い経験を持つ方、新人プロフェッショナルの方、いずれの方々も当社で力を発揮しませんか。コムスコープでは、お客様の想像力が未来を形作ると考えます。
コムスコープの仕事
コムスコープでは、サービスプロバイダーがデジタルディバイドの橋渡しをするネットワークを構築する際に、サービスプロバイダーがどこに住んでいても、すべてのコミュニティとすべての人々にブロードバンドを提供するための支援をすることを目標としています。
あなたのネットワークを定義し、今後数年間でデジタルの世界を形成する技術、トレンド、戦略についてお読みください。始めるには、インサイト概要をご覧ください。
購読
見つかった記事: 31
コムスコープの Guy Sucharczuk は、ケーブル事業者のネットワークを進化・最適化して、ファイバーを家庭に送り込むことを可能にする現在の DOCSIS 3.1 ネットワーク、ノード PON、仮想 CMTS の 2024 トレンドを掘り下げます。
マルチサービスオペレーター (MSO) は、2023 年およびそれ以降について「バック・トゥー・ザ・フューチャー」の状況に直面しています。MSO は、ネットワーク速度の向上および高度な消費者サービスへの対応能力の向上を求める声に耳を傾け、混雑時間の平均アップストリーム帯域幅使用率に対する複合年間成長率 (CAGR) は 20% を超えています [1]。これは以前と同様です。
今や、帯域幅需要の増加と高品質のブロードバンドへのアクセスが不可欠になっています。サービス・プロバイダーにとっての問題は、次世代ネットワークを構築する時期ではなく、どの投資を行うか、それを迅速かつ効率的に導入する方法、そして新しいインフラストラクチャを設計、インストール、保守する方法です。
大多数の事業者にとって、10G への道のりは、複数年にわたる複雑な道のりです。しかし分散アクセス・アーキテクチャ (DAA) の次の段階に目を向けると、MAC の追跡や、この選ばれたアーキテクチャを他のネットワーク・コンポーネントや進化の段階と統合する方法の決定は、現在の標準化の欠如によって複雑化しています。コムスコープの Dan Torbet がブログで、柔軟な MAC アーキテクチャの重要性とネットワークに対する利点について紹介します。
10G は今や現実となりつつあります。コムスコープの Alper Turken が、J:COM が 10G ブロードバンドを国内の住宅および企業顧客全体に供給できるようにする世界初の商用仮想化 10G 導入について語ります。
「Wi-Fi ローミングとは?」ブログシリーズのパート 2 では、コムスコープの Matt Melester が、コムスコープが Cosco の Open Roaming および Google の Orion プラットフォームを支持する理由、そしてこれらのプラットフォームが Wi-Fi 業界と当社のお客様に提供する可能性について説明します。
最近 Google が起動した Orion WiFi により、OpenRoaming のトピックに再びスポットライトが当てられるようになりました。OpenRoaming とは何か、そしてなぜ注目に値するのでしょうか?このシリーズのパート 1 では、Matt Melester が Wi-Fi ローミングとそのテクノロジーの採用に尽力しているプレイヤーたちについて説明します。
職場の概念は今やすっかり変化しました。人々が徐々に職場へ復帰するにつれて、今後もさらに進化し続けるでしょう。ゲストブロガーである Anixter の Phil Langley が、コンバージド音声視覚ソリューションをサポートする技術と標準について語ります。
オープン RANの根本的な基盤は、さまざまなベンダーによって製造されたコンポーネント無線機器間の相互運用性を保証するためのオープンな方法での無線インターフェイスの規格化です。Kevin Linehan がこのブログで詳細について説明します。